This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:申请 WL1873的支持以进行 WIFI 射频测试

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358, TMDSEVM437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/607287/wl18xx-bt-sp-request-for-support-on-wl1873-for-wifi-rf-testing

器件型号:WL18XX-BT-SP
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358TMDSEVM437X

我是比利时 IPTE Factory Automation NV 公司 PCB 生产中使用的 PCB 测试设备的测试设备设计人员

我们的客户 Flextronics 已要求我们制作测试设备、以测试带有 TI WL1873芯片的模块的蓝牙、WiFi 和 GPS 的射频性能

该模块由 Panasonic 公司开发、由 Flextronics 公司生产。

目前、对于 GPS 和蓝牙、我拥有有关 HCI 通信协议和命令信息的足够信息

但 WiFi 部分是通过 SDIO 总线控制的。

对于 SDIO 控制,我找不到任何低级协议和命令信息

我发现 TI 提供了 WiLink 驱动程序、该驱动程序在 Linux 上使用 AM335X 或 AM437x TI 处理器运行。

我们打算在我们的测试设备中将您的其中一个 EVM 板与其中一个处理器配合使用、该测试设备使用 WiLink 驱动程序来运行应用。

TMDXEVM3358或 TMDSEVM437X 更喜欢使用哪种器件? 或者是否有其他更适合的 EVM?

 

我们必须做的测试类型是:

2.4GHz wifi 输出功率

2.4GHz WiFi 频率错误

2.4GHz WiFi 误差矢量幅度(EVM)
2437 CCK-11 TX1                

2.4GHz WiFi 误差矢量幅度(EVM)
2437 OFDM-54 TX1               

2.4GHz WiFi 误差矢量幅度(EVM)
2437 MCS7 HT20 TX1             

2.4GHz WiFi 误差矢量幅度(EVM)
2437 MCS7 HT40 TX1             

2.4GHz WiFi 接收(按测量)
每2437 MCS7 HT20 RX1             

2.4GHz WiFi 接收(按测量)
每2437 MCS7 HT40 RX1             

TX_VERIFICY_EVM 5180 MCS0 HT20 TX1             

TX_VERIFICY_EVM 5180 MCS7 HT20 TX1             

TX_VERIFICY_EVM 5180 MCS7 HT40 TX1             

Rx_verify_per 5180 MCS7 HT20 RX1             

TX_VERIFICY_EVM 5805 MCS0 HT20 TX1             

TX_VERIFICY_EVM 5805 MCS7 HT20 TX1             

TX_VERIFICY_EVM 5805 MCS7 HT40 TX1             

Rx_verify_per 5805 MCS7 HT40 RX1             

因此、WiFi 收发器上的所有基本射频测量都是如此

是否有一份文档描述了执行此类测试所需执行的 WiLink 驱动程序的功能?

或者、您的一位芯片支持工程师能否支持我们定义要调用的函数列表?