This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:定制板-无法刷写 CC3120

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/607823/cc3120-custom-board---unable-to-flash-cc3120

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

我尝试使用板载 CC3120刷写定制板、使用 uniflash v4、我能够使用 UART 引脚(包括 NHIB 和 RST)连接到板。  

连接后、将显示以下芯片说明。

当我尝试对器件进行编程时、会出现问题。 Uniflash 在启动时卡住、没有进展。 几分钟后、我收到错误"Operation Failed: timeout reading data"。

有人能不能给我指出导致这种情况的原因? CC3120等待启动什么? 任何帮助/建议都很感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    快速输入。 我不确定、但从我的角度来看、串行闪存似乎存在硬件问题。

    请查看此设计检查清单- www.ti.com/.../swru462

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的工作表、我将对其进行介绍