This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:您是否有适用于 STM32F7的 CC3200MOD 启动指南或示例?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, UNIFLASH, CC3200, CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/607534/cc3200mod-do-you-have-cc3200mod-bringup-guide-or-exmaple-for-stm32f7

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3200CC3100MODCC3100

你(们)好

我想将 CC3200mod 库移植到 STM32F769板。

如何检查启动的示例代码?  

您是否有相关指南?  

PS)另一个问题..

能否通过 Uniflash 将 CC3200示例代码从 SDK 刷写到电路板?  

您是否有相关的刷写指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3200MOD 是一款具有集成式 Cortex-M4 MCU 和 WiFi 网络子系统的模块。 具有"唯一"WIFI 无线电的模块是 CC3100MOD。 如果您想使用 CC3200MOD、则需要根据您请求的功能在 CC3200MOD 内的 Cortex-M4中创建固件。

    如何将 CC3100与 STM32F4配合使用- processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_STM32F4_Bringup_Guide

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我理解您的意思。
    您是说我的定制板现在有两个 MCU (STM32和 CC3200MOD)。

    我检查了两个 MCU 中的 UART 引脚连接。

    STM32.       CC3200
    UART_RX    UART_RX (引脚47)
    UART_TX    UART_TX (引脚46)

    UART 引脚与其他 MCU 连接。
    外部连接器通过 FTDI 与该引脚连接。
    (我还检查了复位和 SOP2寄存器。)
    但我无法通过 Uniflash 刷写 CC3200固件。 :(

    发生此错误。 [10:06:43]错误:未找到设备 USB 端口


    如何将固件下载到 cc3200mod。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek
    正如 Jan 所说的、CC3100MOD 只是一个网络处理器、CC32OOMOD 是一个包含网络处理器和应用 MCU 的模块
    通常,如果您只需要互联网连接(网络处理)和一些与 CC3100一起使用的不同控制器,CC3200本身就有一个应用 MCU。
    您无法将网络处理相关功能移植到 STM32F769板。 您在当前方案中所能做的就是首先对 CC3200进行编程,以满足您的网络需求(套接字通信、http、MQTT),并使其与您选择的应用控制器进行通信。

    尽管建议也将 CC3200MOD 用于应用、或者如果由于某种原因需要使用 STM32F769板、请将其与 CC3100MOD 连接。

    processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Host_Interface
    请访问上面的链接
    有关将 CC3100与任何主机处理器连接的示例和帖子很多

    对于使用 Uniflash 的编程部件、首先可以简单地尝试直接对 CC3200MOD 进行编程、这样您就可以很好地了解如何继续。

    此致
    Farhan