This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiFi

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1187538/wifi

主题中讨论的其他器件:CC3235MODS

您好!

我们有一个专用扬声器项目、 我们希望 将 Spotify Connect 的功能添加到我们的现有系统中。

如果我们要使用此特性、我们需要将 wifi 添加到我们的平台中。  

我们已从您的网站上对 CC3235mods 的一个芯片进行了串行处理、但我们不确定它是否适合我们。

您是否建议我们采用合适的解决方案 ?

谢谢

Welson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Welson、

    我个人不会推荐 CC3235执行此类任务。 我认为将 WiLink-8 WiFi 模块与 TI 处理器和 Linux 配合使用会更好。 但是、如果您对 AAC 使用外部硬件解码器、如 VS1063a、CC3235MOD 可能会起作用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan D:

    感谢您的回复。 您的意思   是、Wilink8模块的解码器比 CC3235多。因此 CC3235需要添加解码器。 我是对的吗?您能否向我们提供 Wilin8模块的完整名称以及 Linux 驱动程序等相关文档。  Wilink8能否 在 FreeRTOS 上运行?

    谢谢

    Welson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Welson、

    否、WiLink8器件没有用于 AAC 流的硬件解码器。 WiLink8模块仅是"纯"WiFi (+蓝牙)无线电。 但它们用于运行 Linux 的处理器(TI、NXP 等)。 这些处理器具有足够的功率来对音频流进行软件解码、或者许多处理器具有支持 AAC 的媒体加速器。 采用处理器的解决方案更灵活、但更昂贵、并且需要更多的 PCB 空间。

    CC3235集成了频率为80MHz 的 Cortex-M4 MCU。 这不足以解码来自 Spotify 的音频流。 因此、您将需要外部音频解码器、如来自 VLSI 的芯片。 在这种情况下、CC3235将通过 HTTPS 控制 Spotify API、并将音频流传输到外部解码器。 应该具有足够的 CC3235功率。 这种方法可能更便宜、PCB 空间更小、功耗更低、但灵活性更低、并且无法使用蓝牙。

    将 AAC 解码器应用到商用产品中可能需要支付专利费、具体取决于您想要销售设备的国家/地区。 但本论坛不讨论专利问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan D:

    很清楚。感谢您的回复并提醒您。

    有一件事需要注意   、我们不需要蓝牙功能、也不介意 PCB 空间、还需要添加更多有关 choromcast 和 airplay2的功能。  您是否有使用 wilink8系列的建议?您是否会提供链接?您说"您正在使用处理器 TI、NXP Linux。 这意味着您有一个适合它的参考设计,不是。如果是,您是否可以向我们提供?还有另一个问题,如果   使用其它 DSP,我们是否在 FreeRTOS 系统上运行 wilink8?

    谢谢

    Welson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Welson、

    是的、我同意、采用 Wilink8 +处理器的解决方案将更适合您的用例。TI 拥有广泛的应用处理器产品系列、可完美满足所有需求。 很遗憾、我不是 TI 处理器的专家、因此我无法推荐最佳的 Devkit 或参考设计。 请等待 TI 的回答、或者您可以在处理器论坛上咨询 DIRITAN

    TI 直接提供对 Linux 和 WiLink8器件的支持。 但是、如果您想使用另一个操作系统(例如 FreeRTOS)、则需要请求第三方支持-Clarinox 公司

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan D:

    感谢您提供相关信息。

    您说过:如果想使用 FreeRTOS,我们需要询问第三方- Clarinox comany。

    该公司是否 能帮助我们 在  TI 处理器上构建和运行 RTOS?

    非常感谢

    Welson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Welson、

    我无法说出 Clarinox 能为您提供什么级别的支持。 有关更多详细信息、您需要直接与他们联系。

    通常、它们为商业基础上的 Linux OS 以外的 WiLink8器件提供自己的网络堆栈。 这意味着您需要支付支持和此堆栈的费用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan D:

    感谢你的帮助。 正如您所说、我已经创建了一个处理器问题论坛。 本论坛将会为您提供服务。

    Welson