This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:Wifi MCU 的天线要求

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1188483/cc3230sf-antenna-requirement-of-wifi-mcu

器件型号:CC3230SF

您好、社区

我们希望将 CC3230fs 用作 Wifi MCU。 我们的应用要求它通过最多两个墙壁传输大约15m 的距离。

PCB 天线是否足以满足此要求、或者是否必须连接外部天线? 是否有适用于推荐天线的参考设计?

谢谢、此致、

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    感谢您的发帖。 这可能取决于墙壁的结构和系统的另一侧(在本例中、我假设它可能是家庭 AP?)。 这可能需要在您的终端进行一些实验、以确定最佳选择。 通常 、对于2.4GHz Wi-Fi 连接、15m 的范围应该非常合理。   

    可以使用 PCB 天线、但您需要了解天线的方向特性以及峰值增益所在的位置。

    在特定设计方面、我们的主要参考是器件的 LaunchPad。 您还可以查看认证报告中列出的一些天线、了解我们基于器件支持的模块。

    可在以下位置找到可考虑使用的示例 PCB 天线: www.ti.com/lit/swru120

    最棒的

    本·M