This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC3200:CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\simplelink\ccs\.project 中的 CC3200案例错误

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/648319/linux-cc3200-cc3200-case-error-in-cc3200sdk_1-3-0-cc3200-sdk-simplelink-ccs-project

器件型号:CC3200

工具/软件:Linux

我无法在 Linux 上构建 CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\simplelink\ccs 项目。  我遇到了一组错误,例如:"gmake:***没有规则使目标'/workdir/simplelink/Source/device.c,'device.obj'需要。"

经过一些研究、我发现文件 CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\simplelink\ccs\.project 包含以下行:

   CC3200_SDK_ROOT/simplelink/source/driver.c  
应该是:
   CC3200_SDK_ROOT/simplelink/source/driver.c  
更正了 Linux 上的构建后、一切正常。
在 Windows 中、情况(不幸的是)不是问题...
您可以在 SDK 中更正它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedric、

    感谢您的通知。
    我们将尝试将其推送至下一个版本。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SDK_1.3.0更新之前、对于 SDK_1.2.0用户而言、这使得在区分大小写的操作系统(Linux/OSX)上构建 simplelink 项目成为可能

    SED -i s_simplelink/Source_simplelink/source_g' cc3200-sdk/simplelink/ccs/.project

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也遇到了与您类似的问题。 我发现:  

    -错误消息为:  

       gmake:***没有规则使目标' /CC3200SDK_1.3.0/cc3200-sdk/simplelink/source/device.c'、'device.obj'需要。-  

    -但文件 device.c 的位置

       /CC3200SDK_1.2.0/cc3200-sdk/simplelink/source/device.c

    =>未找到 device.c、因为我从"source/device.c"中搜索、但它位于"source/device.c"中

    =>通过将文件夹"源"复制到文件夹"源"修复

    =>它构建正常

    =>希望它能为您提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这是解决该问题的正确方法。

    它将在下一个版本中修复。

    BR、

    Kobi