This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:HCITester Command Understanding

Guru**** 2387730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/652467/wl1835modcom8b-hcitester-command-understanding

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好,

我们正在定制板中使用 WL1835 WiFi+蓝牙器件。 根据我们的用例、我们需要将 WL1835器件作为 BLE、并需要对其进行认证。

为了进行认证、我们使用 HCITester 将器件置于测试模式。 脚本如下所示

在这里,我们想知道是由您自己指定的 BD_Addr 吗? 还是将由"get_BD_Addr"填充、用作 WAIT_HCI_Connection_Request_Event"中的参数?

根据我们的理解、WAIT_HCI_connection_Request_Event 将等待任何连接建立并获取其 BD 地址(在 BD_Addr 中)、然后在后续命令中使用该 BD_Addr。
 因此、我们不需要在脚本中指定 bd_Addr 硬编码。


如果有问题、请纠正我的理解。 同时提供 BD_Addr 的格式(地址与 symbo ':'或不一起)。

谢谢、

Ankit Bhalani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们在这里使用 Anritsu8852进行 BLE 认证。

    谢谢、
    Ankit Bhalani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit、

    我看不到您要附加的测试脚本。 可能是图像已损坏。 您能否复制测试脚本的文本?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于2周内没有活动、关闭主题帖。