This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:具有无线电 GUI 的 Launchpad CC3200

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/652797/launchcc3220modasf-launchpad-cc3200-with-radio-gui

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我正在使用 CC3220MODASF、并尝试对其进行一些射频测试。

我的问题是 GUI 与电路板之间没有任何通信。 甚至无法获取 FW 版本。

我的设备管理器将该板识别为2个不同的端口、根据我的理解、它应识别一个端口"CC3200LP 双端口"。

我的设置有什么问题?

是否可以使用相关驱动程序来解决此问题?

我正在使用 Win 10 PC 64位系统。

谢谢

Adir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adir、

    我很困惑。 您在评论中谈到了 CC3200和 CC3220。 您使用什么器件? CC3200或 CC3220?

    在使用无线电工具 GUI 之前、您需要上载到电路板无线电工具应用程序和最新的 Service Pack 中。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我将 CC3220 MODASF 与 Launchpad CC3220搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adir -  

    JAN 当然在这里是正确的-您需要为无线电工具和加载应用程序映像 在使用无线电工具之前将服务包放入设备中

    对于基于 CC3220的产品-以下是用户指南=>  

    您需要使用的无线电工具是此处供下载的第二行项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adir、

    说明如何将无线电工具与 http://www.ti.com/lit/swru471 和无线电工具一起用于 CC3220 - www.ti.com/.../cc3xxxradiotest (版本 v.1.0.2.0的第二个链接)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的回答。

    现在我安装了 RadioGUI 1.0.2.0。 但是、在运行此应用程序时、它会注意到缺少的 dll 文件:

    CC3120Lib.dll

    CC3120Libuart.dll

    CC3220LIB.dll

    当我使用1.2无线电 GUI 时、我没有收到任何消息、但据我所知、它不支持 CC3220。

    我可以从何处获得这些 dll 文件,以及应该将它们放在何处?

    谢谢

    Adir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Adir Levi"]

    现在我安装了 RadioGUI 1.0.2.0。 但是、在运行此应用程序时、它会注意到缺少的 dll 文件:

    CC3120Lib.dll

    CC3120Libuart.dll

    CC3220LIB.dll

    当我使用1.2无线电 GUI 时、我没有收到任何消息、但据我所知、它不支持 CC3220

    我可以从何处获得这些 dll 文件,以及应该将它们放在何处?

    [/报价]

    新年快乐!

    仍然需要无线电工具 GUI 1.0.2的帮助。

    谢谢、

    Adir。