This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:XDS110和 CC3220MOD 之间是否需要连接?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST, CC3220MOD, CC3120, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/652845/cc3220mod-necessary-connections-between-xds110-and-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120MODUNIFLASHCC31XXEMUBOOSTCC3120CC3220SF

因此、我需要一些设计/调试帮助。  我们有一个专为 CC3120MOD 设计的电路板。  我们确实设法使模块与该板上的主机 MCU 通信;我们还成功地将 CC31xxEMUBOOST 连接到我们的目标板并在 UniFlash 下工作(在 本主题中获得一些帮助)。

但是、出于各种原因、我们决定将 CC3120MOD 替换为 CC3220MODSF、以实现该原型设计。  我们有几块电路板已与 CC3220MOD 进行了改装。  现在、当我想连接到 CC3120MOD 时、我使用了 EMUBOOST 板并将 VCC、GND、RX、TX 和 RESET 从 EMUBOOST 连接到我们的板。  UniFlash 识别出 EMUBOOST、连接到它、切换复位、并成功接合 CC3120串行引导加载程序。

我应该如何将 UniFlash 连接到我们新原型上的 CC3220MOD?  现在、我有一个独立的 XDS110调试器、它具有 AUX 分线板和所有位。  我要问的是、为了使 UniFlash 与 CC3220MOD 成功通信、XDS110和 CC3220MOD 之间需要哪些硬件连接?  问题的一部分是、我对 UniFlash 实际尝试使用 XDS110的方式没有任何了解。  我是否只需要连接与之前相同的信号集(VCC、GND、RX、TX 和复位)、以允许 UniFlash 使用 XDS110 UART 直通进行串行引导加载?  还是需要 JTAG 连接?  (在这种情况下、我们拧紧了螺丝、因为我们没有在 CC 模块上推出 JTAG 引脚。)

我可以告诉大家、UniFlash 会识别 XDS110已连接;如果未连接、它将在一秒内失败、表示无法自动检测任何内容。  因此它可以清楚地识别 XDS110。  (如果我插入 CC3220SF LAUNCHXL 板、它也会识别并连接到该板。)  要与原型(或为 CC3220MOD 实际设计的未来电路板)进行通信、我需要建立哪些连接?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我们正在使用 CC3220MODSF (请注意"SF")进行原型设计、这一点不会引起混淆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DR216:
    XDS110用户指南(可在此处找到: www.ti.com/.../sprui94.pdf)
    有关需要连接的引脚的分接、请参阅2.3和2.4部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么至少我们必须将 JTAG 从 XDS110连接到 CC3220MOD、以便使用 UniFlash 进行编程?  不能像 CC3120那样对器件进行仅串行引导加载?