This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD、CC3220MOD。 有关 Wi-Fi 漫游、流控制的问题。

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/652386/cc3120mod-cc3220mod-questions-about-wi-fi-roaming-flow-control

主题中讨论的其他器件:CC3220MODCC3120MOD

我们考虑以下 Wi-Fi 模块:CC3120MOD、CC3220MOD。
请回答以下问题:
1. Wi-Fi 模块能否在具有相同 SSID 的接入点之间提供快速切换? 在使用 WPA2-PSK 的接入点和每秒大约140 KB 的数据流之间切换时、TCP 数据传输中断的最长持续时间是多少?
2.允许模块控制与接入点的通信质量而不影响 TCP 上的传输速度?
3.允许模块对 Wi-Fi 网络执行后台扫描?
4.在接入点之间切换时保持模块 TCP 连接?
5.是否可以知道在连接失败之前模块通过 TCP 成功发送了多少数据?
6.当模块控制来自主机的 TCP 数据流时?
7.当主机控制来自模块的 TCP 数据流时?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrey、请给我一些时间、用这些答案返回给您。

    此致、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. WiFi 漫游不支持3,但当 WiFi 从1断开连接时,它将重新连接到具有最佳信号的1。 连接时间取决于 AP 和信号电平、通常不到一秒。
    2.连接到和 AP 时,调制、通道等不可控制
    3.是的
    4、否
    5.这方面应取决于应用程序级协议,所以是的。
    6、7. TCP 套接字自动处理。 但是,如果您自己执行此操作,则可以选择使用原始 IP 层套接字。 必须将流量控制视为端到端生产商/消费者问题。 这可以通过应用级软件来实现。

    亚伦