This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:使用主机系统测试模块

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/650269/wl1831mod-testing-of-the-module-with-host-system

器件型号:WL1831MOD

您好!  

我设计了车辆信息娱乐系统、其中包括 WL1831MODGB 模块。 现在、我将测试所有外设。

请提供有关如何测试 WL1831MODGB 模块的信息以帮助我。

 WL1831MODGB 数据表中没有测试信息。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dibin、
    详细的 WiLink8测试数据仅在 NDA 下共享。 是否有您感兴趣的任何特定测试数据? 您也可以参阅 WiLink8功能文档: www.ti.com/.../swru423a.pdf

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要使用主机测试 WiFi 和蓝牙部分的接口、以验证模块及其接口是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 Windows 计算机上安装 www.ti.com/.../WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 并测试 WLAN/BT。 示例:使用 WLAN 实时调优工具、BT HCI 测试仪

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享这些工具的库文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有与无线工具相关的 DLL/libs 都由安装程序安装。 我们不提供无线工具源代码。

    Saurabh