This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:连接 nRESET 引脚。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100, CC3100MODBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/652564/cc3100mod-connecting-the-nreset-pin

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!

我目前正在为嵌入式系统设计 PCB、将 MSP430F5299作为主机 MCU 连接到 CC3100MOD。

我对 nRESET 引脚有一些问题。 在 CC3100MODBOOST 的参考原理图中、RESET 引脚连接到下拉开关、(与开关并联)连接到连接到进入 MCU_RESET 的接头引脚。 但是、在最后一次连接之间有一个二极管、用于禁用从 MCU 到 CC3100的任何电压或电流。  

CC3100MOD 的 nRESET 引脚是否 在内部连接到电源、因此在我的设计中是否应将其保持未连接状态(连接到 MSP430复位引脚或任何电源)?

还是应该/可以将其连接到与 MSP430相同的复位电路?

我不熟悉嵌入式系统的设计、因此很难完全理解原理图和数据表。

提前感谢您。

化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar -
    模块的 nRESET 引脚为引脚35。 该引脚连接到 SW2 (BoosterPack 上)、该 SW2通过100欧姆电阻提供接地路径。 网络名为 Reset_N 该引脚需要施加小于0.6VDC 的电压、以实现 CC31xx 的复位、并且不需要像 MSP430所需的额外 RC 电路、因为它具有自己的板载复位电路。 请参阅 CC3100 QFN 设计内部原理图的第2页、此处(www.ti.com/.../swrc288) -您将看到有一个100k 欧姆上拉至 VBAT (通过网络名称 CC_nReset)

    因此、MSP430复位和 CC31xx 复位电路是两个单独的复位实例、这就是 CC3100MOD BoosterPack 上的电阻器 R10是 DNP (请勿组装)组件的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复 Josh。

    我认为 RC 电路代表电阻器-电容器电路、而不是复位电路、这意味着存在某种滤波器、我对此感到困惑。 我将使用100欧姆电阻器将开关接地至我的设计中的 RESET 引脚。

    此致、

    化学文摘社
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Caspar -
    "RC 电路"中的 RC 确实代表电阻-电容器。 将电容器充电至施加电压的63.2%或将其放电至其初始电压的36.8%的时间(t)与您在任何基础电子/电力类中学习到的时间(均称为1RC)相同。 (其中5RC 为完全充电或放电时间)