This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:如何查找用于访问 WL1807MOD 的 API?

Guru**** 2422350 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/652263/wl1807mod-how-to-find-an-api-to-access-the-wl1807mod

器件型号:WL1807MOD

我们在浏览 WL1807MOD 文档(如 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx)时仍然不确定:我们是否可以将其用于某些第三方 MCU (如 STM32F)?  是否有通过 SDIO、SDMMC 等的 API 来访问其功能? 是否有任何 C 代码示例如何实现它?

如果 能在模块数据表的第一页方便地获得这些信息,对新的系统设计人员将非常有帮助,因为目前的软件开发成本是整个系统成本的重要组成部分。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的内部版本主要用于运行 Linux 的主机系统、wilink8驱动程序是 Linux 内核的一部分。

    它使用 SDIO 作为物理接口、但集成了 Linux 内核中的 mac80211层。 它不是独立驱动程序。

    要与 MCU 集成、通常需要与第三方合作。请参阅第三方部分下的以下链接。

    对于 MCU、可能是这样:

    ThreadX、FreeRTOS、µC、Nucleus、ThreadX、 MQX、RTX、uITRON (网站 http://www.clarinox)

    BR、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eyal。

    TI 是否有任何具有简单 API 的 WiFi 模块用于不需要操作系统且具有高速(如 802.11/AC、802.11/n)的 MCU?