This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:如何获取用于 SDK01.00.03的 WL18XX 内核模块

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/651419/linux-wl1835mod-how-can-i-get-the-wl18xx-kernel-module-for-sdk01-00-00-03

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

你(们)好

我将 SDK01.00.03用于定制板。 我不知道如何编译 WL18xx 的内核驱动程序模块。  我是否应该按照以下链接中的说明进行操作?

  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指处理器 Linux SDK01.00.03吗? 我们建议改用较新的 SDK (software-dl.ti.com/.../index_FDS.html )

    是的、您可以使用建议的链接为 WL18xx 构建。 但是、它可能不适用于旧内核、尤其是 K2.6等。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hari

    是的、我指处理器 Linux SDK01.00.03。 SDK01.00.03上没有此类旧内核、它是 Linux 3.14.43。 感谢您的回复。 我将尝试使用较新的 SDK 版本。

    BR