Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, CC31XXEMUBOOST, CC3120, CC3100
主题中讨论的其他部件: CC31XXEMUBOOST、 CC3100
您好!
我尝试将 simplelink_studio_cc31xx_sdk_1_00_00_05与 CC3120BOOST 和 CC31XXEMUBOOST 硬件结合使用。
我想配置网络终端示例仅捕获探测请求帧、我要执行以下操作:
1.创建过滤器:
用户@CC3220:createfilter -f frame_type -v management -e equals -a pass -m L1 -I 0 [创建过滤器]:过滤器创建成功,过滤器 ID = 4 用户@CC3220:createfilter -f frame_subtype -v 0x40 -e equals -A event -m L1 -I 4 [Cmd Parser]:请在用户范围内输入用户 ID: [0、63](主机事件操作所需)。 用户@CC3220:0 [创建过滤器]:已成功创建过滤器,过滤器 ID = 5 用户@CC3220:enableefilter
2.进入 收发器模式并运行 RX 任务:
------------------------ RX 任务选项菜单 ------------------------ 选择 Rx 通道:[1、13] 无线电工具@CC3220:7 输入 Rx 持续时间(以毫秒为单位):[1、uint32_MAX] 无线电工具@CC3220:60000 显示 Rx 统计信息?: 1.是的 2.无 无线电工具@CC3220:2 [收发器模式]:准备好启动 RX,按任意键开始... [收发器模式]:在通道7上打开接收器,持续~ 60000毫秒... [收发器模式]:RX 完成。 ------------------------ 无线电工具选项菜单 ------------------------ 1.| RX 任务选项。 | 2.| TX 任务选项。 | 3.| 退出无线电工具。 | ------------------------
我希望看到一些按摩、然后是 CC3120捕获探头请求帧、但没有任何反应。
是否可以配置网络终端示例以捕获探测请求帧?
有人可以帮帮我吗?
谢谢