This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:智能锁芯片组讨论

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TIDC-CC3200-VIDEO, TLV3691, LPV802, DRV8833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/651730/cc3220-smart-lock-chipset-discussion

器件型号:CC3220

大家好、我们正在开发智能锁规格、我想就我们的要求以及您的建议/产品进行一般性讨论、因为这些建议/产品非常适合。 我们正在查看的芯片之一是运行 Amazon RTOS 的 CC3220。 我们还需要摄像头(镜头+芯片组)和运动传感器。 还想讨论 ODM 的潜力。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3220是一款满足您需求的优质 SoC。 首先、您需要了解您需要的解决方案。 CC3220是"小型"低功耗 WiFi SoC、因此您无法使用高分辨率(1080p 等)摄像头。

    很少有用于上一代 CC3200的示例(设计)、您可以将其作为起点:
    www.ti.com/.../TIDC-CC3200-VIDEO
    - processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Websock_Camera_Application (CC3200 SDK 中的示例)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该 SoC 是否能够处理720p 为30fps 的摄像头? 这是间歇性使用;可能是全天连续几次30秒至1分钟。 如果我们还包括了一个专用芯片来处理摄像机、编码...,我们是否还可以使用该 SoC 并让它处理 WiFi 等?

    是否可以设置与某人的通话、以便我们进一步讨论此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有720p 和1080p 分辨率视频编码器的商用产品正在使用 CC3200和 CC3220 -之前有关这一点的声明(由 Jan 做)不正确。

    CC32xx 可以是视频编码器的主机、并通过 SPI 接口进行通信。
    请参阅 Jan 在第一次响应中提到的参考设计、并考虑使用 OV-798或与 OV-788类似的器件以获得更高的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDC-CC3200-video 参考设计用于具有 OmniVision OV788芯片组的摄像机。 本设计使用的是720p @ 15fps、但 OV788可处理720p @ 30fps。 我不确定 CC3200 (CC3220)是否能够处理30fps。 您应该与 TI 工程师讨论这个问题。

    在这种情况下、您最好联系 Josh ( https://e2e.ti.com/members/614 - WiFi 应用团队负责人)。 请直接向他发送消息。 他可以将您的消息转发给适当的人。 响应时间可能会更长。

    更新:Yeh,Josh 是最快的:)


    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OV788支持720p @ 30fps。 通信是通过 SPI 进行的、在该分辨率下、只需在可处理20Mbps 的 SPI 上执行~2Mbps 的通信。 1080p 需要介于4-5Mbps 之间... CC3200或 CC3220的 SPI 仍然没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、我将进一步探讨这一点。 CC32xx 在处理用于移动锁的运动传感器和伺服电机时似乎没有问题? 它们通常使用什么总线? 很抱歉、我对这个东西有点陌生。  

    TI 是否与公司合作开发 ODM 解决方案(PCB 等)? 对话是如何开始的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道森-
    使用的传感器接口为数字或模拟接口(取决于传感器以及您需要的集成方式)-例如、我发现一种常用的配置是 MuRata IRSB210ST01、它与 LPV802 (运算放大器)和 TLV3691窗口比较器结合使用、 它会将中断输出到 GPIO。 如果需要、还可以将运算放大器的输出馈入 CC3200或 CC3220的 ADC、以略微降低 BOM。 如果您想将已经预先制作的东西用作软件开发的参考、那么 Seeed Studio 提供了多种 PIR 传感器模型、这些传感器只需通电即可输出中断信号即可完成同样的操作。

    对于伺服电机- MCU 上有 GPIO 和 PWM 外设、您可以利用它们- DRV8833对于电机驱动器本身而言是一个不错的选择、它可以通过 GPIO 进行驱动、如上所述。

    您可能还需要考虑将 CapTIvate 用于键盘、这样可以进行一些接近感应、并具有强大的耐气候人机界面。

    请参阅以下 TI 参考设计、了解有关上述讨论要点的更多系统详细信息:
    www.ti.com/.../TIDA-00489
    www.ti.com/.../TIDA-00757
    www.ti.com/.../TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK
    www.ti.com/.../TIDM-1004

    关于与 ODM 的合作- E2E 论坛是一个很好的开始方式、正如您所做的那样。 通常、我们希望公司和 ODM 使用此论坛寻求帮助、或者如果出于某种原因需要 TI 直接参与、那么我们可以将其从论坛中退出并直接讨论所需的内容、 然后利用我们的 FAE (当地支持、具体取决于所在地区及其其他工作负载)-我们的参与程度是我们努力保持适当水平的一个因素-这意味着、我们希望帮助我们的所有员工、 但我们确实需要保持健康的平衡--这是有道理的希望。

    如果您需要私下讨论-您可以在论坛上向我提出请求、并提供您的联系信息、机会的背景详细信息、我们可以从中获取。