This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1807MOD:iw dev wlan0和

Guru**** 2548450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/651227/linux-wl1807mod-iw-dev-wlan0-and

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:Linux

我的计算机已连接到 BCT 路由器。 我看到数据速率不匹配。  iw dev wlan0 link say supported 为65Mbps、iw dev wlan0 scan say extended data rate 为54Mbps。  

A.哪 种数据速率是正确的?

b.当数据速率高于54Mbps 时、家用套件的电缆更换处理测试用例失败。 重复数据包(Mac 计算机发送的探测数据包未到达 LCC)发生4/5次数据包丢失。 如果数据速率为72.0mbps、会发生数据包丢失的原因是什么?  当数据速率为54.0mbps 或小于该速率时、不会发生此问题。 (无线电模式:802.11a/n - 802.11b/g/n (自动))  

root@lccd:~# wpa_cli -iwlan0 status
BSSID=60:F4:45:E9:1D:24
频率=2437
SSID=BCT
ID = 2
mode=station
pairwise 密码=CCMP
组密码=TKIP
key_mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=已完成
P2P_DEVICE_ADDRES=d0:B5:C2:BD:dd:8e
地址=d0:B5:C2:BD:dd:8d
UUID =c4e5a7eb-45e-5545-a888-484f63afde82

root@lccd:~# iw dev wlan0 scan |更多
BSS 60:F4:45:E9:1D:24 (wlan0上)-已关联
       TSF:299189142 usec (0d、00:04:59)
       频率:2437
       信标间隔:100个 TU
       功能:ESS 加密短前导码短插槽时间无线电测量(0x1431)
       信号:-59.00 dBm
       最后一次看到:5370ms 之前
       探测响应帧中的信息元素:
       SSID:BCT
       支持的速率:1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 6.09.0 12.018.0
       DS 参数集:通道6
       国家/地区:    环境:室内/室外
               通道[1 - 13]@ 30dBm
       ERP:USE_Protection
       支持的扩展速率:24.0 36.0 48.0 54.0
       RSN:    *版本:1.
                *组密码:TKIP
                *按密码:CCMP TKIP
                *身份验证套件:PSK
                *功能:1-PTKSA-RC 1-GTKSA-RC (0x0000)
       HT 功能:
               功能:0x51ad
                       RX LDPC
                       HT20.
                       SM 省电已禁用
                       RX HT20 SGI
                       TX STBC
                       RX STBC 1流
                       最大 AMSDU 长度:3839字节
                       DSSS/CCK HT40
                       40MHz 不耐受
               最大 RX AMPDU 长度65535字节(指数:0x003)
               RX AMPDU 最小时间间隔:8微秒(0x06)
               支持 HT RX MCS 速率索引:0-15
               HT TX MCS 速率索引未定义
       HT 操作:
                *主通道:6.
                *次通道偏移:无次通道
                * STA 通道宽度:20MHz
                * RIFs:0
                * HT 保护:非会员
                *非 GF 存在:0
                * OBSS 非 GF 存在:1.
                *双信标:0
                *双 CTS 保护:0
                * STBC 信标:0
                * L-SIG TXOP 协议:0
                * PCO 激活:0
                * PCO 相位:0
       WPA:    *版本:1.
                *组密码:TKIP
                *按密码:TKIP
                *身份验证套件:PSK
       WMM:    *参数版本1
                * be:CW 15-1023、AIFSN 3
                * BK:CW 15-1023、AIFSN 7
                * VI:CW 7-15、AIFSN 2、TXOP 3008用户
                * VO:CW 3-7、AIFSN 2、TXOP 1504 usec

root@lccd:~# iw dev wlan0 link

连接到60:F4:45:E9:1D:24 (在 wlan0上)       

 SSID:BCT       freq:2437       RX:19863字节(77个数据包)       TX:13677字节(179个数据包)        

信号:-60dBm       TX 比特率:65.0 Mbit/s MCS 7.

  BSS 标志:     CTS 保护短前导码短槽时间       DTIM 周期:   3       信标 int:    100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路由器和 Mac 计算机信息:机场中的 Mac 计算机实用程序显示,质量:卓越,PHY 模式:802.11b/g/n,数据速率:54Mb/s 路由器:AirPort Express。 路由器无线电模式:802.11a/n - 802.11b/g/n (自动)。 2.4GHz 通道:自动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    iw wlan0 link 应该更准确。 72Mbps 是 MCS7 11n 速率,不会列在扩展速率下。
    我不知道 HomeKit 电缆更换处理测试-由于11n 速率(即聚合的数据包可能会丢失),数据包丢失率很高。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法检查丢弃了多少个聚合数据包? Mac 计算机 Wireshark 日志表示数据包已发送、但在我的计算机上捕获的鲨鱼表示未接收到数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要检查 MAC ACK/BA 和数据包重传,以确认是否有数据包丢失。

    Saurabh