This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:最大 SPI 时钟频率

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/651433/cc3100mod-maximum-spi-clock-frequency

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

你好。  SPI 接口的最大时钟频率是多少?

由于 CC3100 / CC3100MOD 的数据表、它被写入以下内容(表4-3):

SPI 时钟频率@ VBAT = 3.3V --- > 20 MHz

SPI 时钟频率@ VBAT≤2.1V --- >12 MHz

但是、如果 VBAT 上有2.8V 该怎么办???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsventan、

    在2.8V 下、SPI 时钟应以20MHz 的频率运行。

    此致、

    VR