This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:电源电压范围问题。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/651431/cc3100mod-power-supply-range-question

器件型号:CC3100MOD

我需要使用单节锂离子电池为 CC3100MOD 供电。 由于模块的最大电源电压为3.6V、我需要降低电池电压。 在功效方面、最好的方法是什么

1.使用 LDO 降压至3.6V 并为模块供电?

2.使用直流/直流转换器降压至3.6V 并为模块供电?

3.使用直流/直流转换器降压至2.3V 并为模块供电?

该模块具有内部直流/直流转换器、但没有有关其特性的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsvetan,

    在我们的 LaunchPad 上、我们使用德州仪器(TI) TPS62162DSGR 将 USB 电压(5V)降至3.3V。

    有关使用何种拓扑或器件从3.6V 降压的更多信息(建议使用3.3V 电压并远离最大额定电压)、我建议查看 WebBench: www.ti.com/.../overview.html

    或将此问题发布到电源论坛:
    e2e.ti.com/.../


    对于使用3.3V 还是使用2.3V、这完全取决于您的系统在解决方案中的意义。


    请告诉我、这是否有帮助、

    VR