This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220:用于通过 UART 进行刷写的 UART 接口

Guru**** 2553130 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/650790/cc3220-cc3220-uart-interface-for-flashing-over-uart

器件型号:CC3220

大家好、

根据量产线指南文档"SWRA568"、我们可以通过 UART 使用 UART1在 CC3220中刷写映像。

在同一引脚上还提供 UART0、因此您能否仅告知我 UART1、我们可以进行闪存、也可以使用 UART0来刷写映像。

我需要在其他引脚上将 UART1用于我的设计中的其他用途、因此我提出这一要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sumit、
    不是很准确、而是:我只是在 CC3100器件上一直在努力解决这个问题。 在枚举的4个 COM 端口(COM12-15)中、该器件仅在 COM14上可擦除/可闪存/可编程。
    我不能对为什么/如何、以及是什么使这一港口成为正确的港口作出明智的解释。 但它起作用...
    Lou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    好的、明白了。 但 我的怀疑是 UART0 和 UART1。

    哪一个用于引导加载程序函数?