This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:P2P 示例中的连接不稳定

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/650734/cc3200-launchxl-unstable-connection-in-p2p-example

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

你(们)好

我尝试运行 CC3200SDK_1.3.0的 P2P 示例。 我运行了代码并尝试将智能手机连接到 launchpad。 但是、我在没有更改代码和硬件的情况下遇到了不同的错误。 设备名称通常会在几秒钟后消失。 有时电路板无法连接到电话(我没有接收 SL_WLAN_DISCONNECT_EVENT)、有时它无法获取 IP、有时我会收到此错误:器件因错误从对等器件断开连接。!!

如何解决? 如何在 Windows 7中使用 WiFi Direct?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在设备中上传了什么 Service Pack 版本?

    1月