This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:如何确定 SimpleLink 是否已启动?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/649807/cc3200mod-how-to-determine-if-simplelink-is-started

器件型号:CC3200MOD

您好!

如果在 SimpleLink 已启动时调用 sl_Start (0、0、0)、则会锁定程序。 同样、如果在 SimpleLink 当前停止时调用 sl_Stop()、则会锁定程序。 是否有方法可以确定 SimpleLink 是否已启动、因此我不会多次调用这些函数?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您需要自行存储器件状态(使用全局变量)
    如果您使用休眠模式、您可以检索复位原因(上电时)并相应地执行操作(例如、参阅 power_measurements 应用)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kobi

    我希望我可以访问一个寄存器、但这解决了问题。

    谢谢你