This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MODBOOST:WPA2问题更新-帖子已更新

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/649667/cc3100modboost-wpa2-issue-update---post-has-been-updated

器件型号:CC3100MODBOOST

您好!

"WPA2问题更新"后的 CC3xx0下载内容已更新-但具有访问权限的人员可以进行注释、因此似乎已更改。

[操作后、MOD 请将其删除]

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    每个特定设备的 ChangeLog 位于 ServicePack 包下载中。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike -
    您在这里有没有关于此问题的请求或问题?

    谢谢
    JDW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需为 PPL 标记该帖子已更新、因为论坛软件使其看起来自10月中旬以来未更新。