This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC3220S-LAUNCHXL:Uniflash CAN#39;t connect

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, UNIFLASH, CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/649199/linux-cc3220s-launchxl-uniflash-can-t-connect

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3120UNIFLASH

工具/软件:Linux

我能够使用 Ubuntu 16.04.3 LTS 上的 CCS v7.1连接、运行和调试 CC3220S-LAUNCHXL tirtos 演示(网络终端、可移植等)、但无法使用 Uniflash v4.2.1进行连接。 我能够选择器件(CC3120/CC3220)和连接方法(串行 UART 接口)、并且能够启动 Image Creator 并创建一个新项目、但显示的连接(和其他)按钮不可用。

这可能是与此类似的 GUI (nodejs/electron)问题(e2e.ti.com/.../2208466 、但连接不是问题。 是否有任何使用脚本运行 Uniflash 的文档? Uniflash 在哪里记录错误等?

串行终端(Minicom)已断开连接、我已设置 SOP 010、并且在 uniflash_4.2.1/Gen2/bin 中具有 xds110reset。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sridhar、您好!

    似乎您正在做一切正确、但您能否在 Windows 计算机上测试序列(只是为了确保您不会错过任何内容)?
    "按钮不可用"是什么意思?
    尝试连接时是否收到任何错误消息?

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、感谢您的回答。  当将光标悬停在按钮上并使用指针按下它们时、光标不会改变、这不会产生任何效果。

    明天我将尝试使用 Windows 机器、但我相信它能正常工作。 它看起来像是一个 GUI 问题-没有错误-按钮 DIVS 不会触发任何操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sridhar、您好!

    我建议直接从终端窗口中的文件夹启动应用程序(调用不带参数的 uniflash 执行文件)。
    这样-控制台日志将被公开、我们可以跟踪错误。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobe、你好、你已经用这个建议解决了这个问题。 Uniflash ~/.SLImageCreator/projects 目录、出于某种原因(与权限无关)不会尝试创建该目录。 因此、在~由 Uniflash 创建并重新运行的 μ C/.SLImageCreator 中手动创建 projects 目录可解决该问题。 非常感谢。  

    可能值得将项目目录的相关信息传递给 Uniflash 开发人员。 此外,日志文件比可能看不到的控制台输出更有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 感谢您分享。