This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:CC3120BOOST 未连接到 SSID

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/648428/cc3120boost-cc3120boost-not-connecting-to-ssid

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC31XXEMUBOOSTCC3120

您好!

我需要帮助以将数据从 CC3120BOOST 卡发送到 WiFi 网络。

我购买了 CC3120BOOST 和 CC31XXEMUBOOST 开发套件。 我安装了 simplelink_studio_cc31xx_sdk_1_00_00_05.exe 并使用 Visual Studio 编译了 network_terminal。 我设法通过 WiFi 发送 TCP 和 UDP 数据包。 第二天、我使用 Uniflash 4.1.1.1562更新了带有 sp_3.2.0.0_2.0.0.0_2.2.0.4.bin (与 network_terminal 位于同一存档中的文件)的 serivce 包。 由于这样、我就无法使用 network_terminal 软件连接到任何 SSID;我收到以下消息:"[line:202、error:-1] Network Error"。
扫描命令工作正常。

一件奇怪的事情是、当我在使用 Uniflash 对组件进行编程后尝试连接到 SSID 时、wlanconnect 命令不返回任何消息、但仍然未连接。

如何将套件重置为其原始状态? 您能给我提供开发套件随附的映像文件吗? 是否有更好版本的软件可用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我刚刚验证了您所做的步骤、一切都正常。

    我使用了附加的(空) uniflash 项目(您可以导入)、因此您可以对其进行测试以确保映像正常。

    BR、

    Kobi

    e2e.ti.com/.../empty_2D00_3120_5F00_171207151823.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、

    感谢您提供该文件、但它仍然无法正常工作。 我会得到与以前相同的行为。

    如果我检查接入点、CC3120不在 DHCP 租用列表中。 它的工作时间,我得到了一份租约。
    我不知道该怎么做。

    如果成功,wlanconnect 命令是否应该返回某些内容?

    皮埃尔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确保您是对映像进行编程("程序映像(创建和编程)")、还是只需替换特定文件?
    您可以尝试重置接入点吗? 还是使用其他类型的?

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、接入点已重置、现在工作正常。
    感谢你的帮助。
    皮埃尔。