This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S 中的日期和时间

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/648839/rtos-cc3220s-launchxl-date-time-in-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

工具/软件:TI-RTOS

如果通过 /api/1/wlan/en_ap_scan/set_time 进行设置、则日期和时间是持久的(很抱歉、我现在没有带我测试的器件)。 我的意思是它是否能够承受下电上电/复位? 还是与使用 sl_device_General_DATE_TIME 选项调用 sl_DeviceSet 相同?

如果上述方法不存在,是否有任何有助于将日期和时间存储到设备中的 API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zacson、

    没有用于存储器件断电时间的 API。
    最好的方法是从 NTP/SNTP 服务器获取时间。

    BR、
    Kobi