请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120 团队、
Gen2 CC3120/3220支持:
–16个同步 TCP 或 UDP 套接字
–6个同步 TLS 和 SSL 套接字
换言之、这款 Gen2器件支持多达16个插座、其中6个可以是 TLS。
这些是否可以同时进行(例如、2个 SSL 套接字与8个 UDP/TCP 套接字并行)?
提前感谢您的澄清。
Ty、
是的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.