This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:是否有对 CC3100/CC3120服务包可用性进行了 KRACK 修复的更新?

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/648745/cc3100-any-update-on-cc3100-cc3120-service-pack-availability-with-krack-fixes

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3200CC3120

只需检查一下、即可查看是否有更新的服务包可用时间估算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200/CC3100版本1.0.1.11-2.10.0.0的新服务包已在下载页面上提供。 版本说明:

    SL_WIFI_R1-1653 Wi-Fi KRACK: Key Reinstallation AttaCK fix
    SL_WIFI_R1-1650 TLS server socket fails after 6 sequential sockets if previous UDP socket opened
    SL_WIFI_R1-1646 Add SNI extension to TLS client hello
    SL_WIFI_R1-1642 SSL: Handshake failure (error -340) when SUT connects to google.com with ECDHE cipher
    SL_WIFI_R1-1641 Abort async event sent to host after disconnecting from AP 54 times
    SL_WIFI_R1-171 DOS: Drop loose source routed IP packets
    SL_WIFI_R1-170 DOS: Non-random IP ID numbers are used
    SL_WIFI_R1-168 DOS: Spank.c vulnerability

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否想发布指向您所指页面的链接? 我仍然看到旧的服务包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JAN 发送的链接适用于 CC3100/CC3200服务包。

    CC3120/CC3220服务包将于今天晚些时候发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jan 和 Josh! 只是好奇-我已经检查了以下链接以获取更新;这些链接是否不正确?

    www.ti.com/.../cc3100sdk
    www.ti.com/.../simplelink-msp432-sdk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../CC3100SDK (适用于 CC3100)
    www.ti.com/.../CC3200SDK (适用于 CC3200)

    CC3120和 CC3220服务包将于今天晚些时候推出、并将在此处提供:

    www.ti.com/.../SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN (CC3120)
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC3220-SDK (CC3220)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨厌这种痛苦、但当我尝试下载 CC3120服务包(位于 software-dl.ti.com/.../CC3x20ServicePack-3.6.0.0_2.0.0.0_2.2.0.5-windows-installer.exe)时、我遇到以下错误:

    未找到

    未在此服务器上找到请求的 URL /msp430/MSP430_public_sw/mcu/msp430/simplelink_sdk_wifi 插件/1_50_00_38/exports/CC3x20ServicePack-3.6.0.0_2.0.0.0_2.2.0.5-windows-installer.exe。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED -  

    我可以看到、特定文件尚未从暂存服务器移动到下载服务器。 会对其进行研究。  

    同时、您可以从此处下载相同的内容(CC3220中列出了该服务包、但两个共享服务包允许您继续)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了-谢谢 Josh!