This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:通过 UART 与 TMS320DM368进行 CC3100接口

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, TMS320DM368

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/648668/cc3100-cc3100-interface-with-tms320dm368-via-uart

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: TMS320DM368

大家好、

现在我们正在开发 CC3100 WIFI 模块。

我们已购买 CC3100 Booster WIFI 模块。

对于我们的媒体应用、我们需要通过 UART 将 CC3100与 TMS320DM368连接。

我们已经了解了以下 wiki

并与 Tiva 系列 Launchpad 连接、运行示例程序之一、并在串行超级终端中看到 UARTdata。

但是、现在我们需要将主机替换为运行 TI DVSDK 的 TMS320DM368。

如何将 UART 配置(用户应用)添加到 TI DVSDK 中? 是否有可用的示例或应用手册?

谢谢,

此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanath、

    我们没有任何有关带 CC3100的 DM368的参考。
    我不熟悉 DVSDK、但据我所知、DM368运行的 Linux 与我们的典型 MCU SDK 不同。
    除了 UART 设置(您可能需要在 DM 上使用 SPI)、您还必须绕过 Linux 或 CC3100网络堆栈之一、因为它们无法共存。 这并不重要。
    您是否查看过我们的 WiLink 解决方案? 这更适合 Linux MPU。

    BR、
    Kobi