This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:针对 MIMO 的 WLAN 性能

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/647217/wl1807mod-wlan-performance-for-mimo

器件型号:WL1807MOD

您好!

WL1807MOD 产品说明书"5.6 WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性"
显示了"RF_ANT1引脚2.4GHz SISO"的数据、如果我们这样做、接收器的性能会怎样
启用两个天线"ANT1+ANT2 (MIMO)"?

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、
    MIMO 模式的相同表列表值-例如 MCS12、13、14、15是 MIMO 的调制

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    谢谢你。

    实际上、"5.6接收器特性"表没有 MCS1的数据、
    数据表中仅提及 MCS13、14、15。
    那么、MCS13、14、15是 ANT1+ ANT2 MIMO 的接收器性能?

    此致
    Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,正确。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    谢谢你。

    最后一次确认、

    "2.4GHz 接收器特性"表适用于 RF_ANT1、
    "RF_ANT2"的性能是否与 RF_ANT1相同?
    我们是否可以参考相同的 RF_ANT2接收器特性表?

    此致
    Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    Saurabh