This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831MOD RF_ANT2

Guru**** 2555790 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/647390/wl1831mod-wl1831mod-rf_ant2

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MOD

尊敬的 TI 专家:

 

我收到了我们的客户关于 WL1831MOD RF_ANT2的问题。

 

我们的客户参考 WL1835MOD 参考原理图设计了自己的电路板。

如果他们使用 WL1831MOD、RF_ANT2是否未连接? 或者、需要任何上拉或下拉电阻器?

请让我确认 RF_ANT2是否无法连接。

 

在这种情况下、如果定制板上只有 WL1835MOD 的 RF_ANT1模式、他们是否可以获得 FCC/TELEC 认证?

 

感谢你的建议。

 

此致、

Nobu Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobu-San、
    如果未使用 RF_ANT2、则应为 NC。 是的,即使在 WL1835MOD 上不使用 RF_ANT2,也可以获得认证。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh-san、

    感谢您的回答。 我理解并回答了我们的客户。

    此致、
    Nobu Arai