This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF 定制板生产编程流程

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF, UNIFLASH, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/647665/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-custom-board-production-programming-flow

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASHCC3120

我们正在设计基于 CC3220SF-LAUNCHXL LaunchPad 的定制 CC3220SF 板。

由于使用 CC3220SF 处理器的每个产品还必须连接串行闪存、因此我们将在 CC3220SF-LAUNCHXL LaunchPad 中使用相同的功能

 来自 Macronix 的 MX25R3235FM1IL0。

我的问题是:

一旦制造出裸板印刷电路板,编程的下一步是什么?

我知道 macronix 串行闪存必须至少通过 Service Pack 进行格式化和编程。

此外、还必须对内部 CC3220SF 闪存中运行的二进制映像进行编程。

我可以同时使用 Uniflash 实用程序吗?

我已经阅读了下一个文档,但我仍然感到困惑。

CC3220生产线指南( swra568.pdf )

在 CC3120和 CC3220上使用串行闪存(swra515a.pdf)

CC3120和 CC3220嵌入式编程(swpa230.pdf)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    有一份用户指南可帮助您使用 Uniflash 工具。 请参阅以下链接
    www.ti.com/.../swru469a.pdf

    您可以使用 Uniflash 对服务包和 MCU 映像进行编程

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我想是否可以使用 CC3220SF Launchpad 对定制板进行编程、如所述
    《CC3220产品线指南》的第4页“使用 cc3220sf Launchpad 进行 UART 硬件检测”(swra568.pdf)。

    此外、如果决定不使用 UART 进行编程。 是否可以使用 cc3220sf 中的常规 JTAG 端口完成所有这些操作?
    需要哪种或外部编程器和软件工具?

    谢谢