This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:802.11ah

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/647350/cc3120-802-11ah

器件型号:CC3120

我对用于对802.11ah 收发器(MAC 和 PHY)进行原型设计的开发平台感兴趣。

您推荐哪些芯片/开发平台?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我不是错、当前任何 TI 器件都不支持 IEEE 802.11ah。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我澄清一下:我不是在寻找已经具有802.11ah 功能的器件。 我对我们可以使用802.11ah 功能(主要是 PHY)进行编程的部分感兴趣、我们将自行开发这些功能。 或者、我们可以修改当前 TI 器件(例如 CC3120)上已存在的802.11g/n/ac 代码-这是否可能?

    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我不确定是否有任何 TI 低于1GHz 芯片可支持 IEEE 802.11ah 使用的调制。 CC3120不能用于此目的、因为它是2.4GHz 无线电的芯片。

    我认为您应该在低于1GHz 论坛( e2e.ti.com/.../ )上提问。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    网站指出 CC3120支持低于1GHz。 我读错了吗?

    低于1GHz 论坛中有人提问、有人说这些器件不支持802.11ah。

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC31xx/CC32xx 器件目前仅为2.4GHz。 无法在低于1GHz 时使用 CC3120。

    产品网页上的信息"CC3120R 器件是 SimpleLinkTm微控制器(MCU)平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗、低于1GHz 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件(SDK)和丰富的工具集。" 是整个 SimpleLink 系列的营销描述。 它不描述任何特定的器件。

    1月