This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC3120MOD:AP 模式下的 CC3120和 CC3220

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/647236/linux-cc3120mod-cc3120-and-cc3220-in-ap-mode

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

工具/软件:Linux

您好!

CC3120产品描述显示其 AP 最多可支持4个站点。 这是否意味着它在 AP 模式下只能支持4个同步客户端?

我能否获得在 AP 模式下 CC3120和 CC3220可以支持的客户端数量? 我需要一个解决方案来支持至少5-10个客户端。

它们还支持 Linux 吗?

此致、

Nidhi lodha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、CC3120/CC3220在 AP 模式下最多支持4个客户端。 CC3120/CC3220不支持在 AP 模式下同时连接5-10个客户端。如果需要与10个节点进行通信、应在 STA 模式下使用 CC3120/CC3220并将其连接到基础设施接入点。

    开发环境(CCS、SDK)可用于单核器件中、但 CC3220无法运行 Linux、因为它是小型 MCU (Cortex-M4)。 也许 uClinux 可以移植到 CC3220、但我认为 uLinux 开发人员并未正式支持它。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当它用作 AP 时、最多可支持4个客户端(同时支持)。  

    它不能支持更多。

    此外、该 SDK 不支持 Linux、但至少对于 cc3120而言、它不相关、因为您有一个连接到 Linux 的外部处理器、并且您可以在此处理器上使用 Linux。

    此致、

    Shlomi