This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200AUDBOOST:使用 UDP 传输音频

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/647176/ccs-cc3200audboost-using-udp-to-transfer-audio

器件型号:CC3200AUDBOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 SDK1.3.0随附的"wifi 音频_app"、但我只有一个板。我想使用 UDP 将音频数据传输到 PC。我的问题是如何修改演示以实现它。

我们非常感谢您的帮助。

谢谢。

中奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Wifi 音频演示旨在与两  个 CC3200 LaunchXL 板和各自的音频 Booster Pack 配合使用。 16位线性 PCM 音频通过 UDP 通过 WiFi 在器件之间传输。  

    要将音频流式传输到移动应用程序或 PC、您需要通过 UDP 实现接收/发送和回放/录制16位线性 PCM 音频。

    Shlomi