This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 监控产品的处理器选择

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/647031/processor-selection-for-surveillance-product

Thread 中讨论的其他器件:CC3200
大家好、
这是来自 Srishti I2I Biz Solutions 的 Vijay M。

对于我们的监控产品之一、我需要板/处理器以及参考/示例代码来完成以下列出的任务。  

1) 1)通过 WiFi 将高清摄像头(30fps/60fps)/麦克风捕获的视频/音频实时流式传输到云(可在 LTE 上选择)
2) 2)应能够与 PIR 运动传感器连接、以启动实时流式传输
3) 3)电路板应在 Linux 平台上运行、因此需要移植的 Linux 操作系统
5) 5)需要软件框架示例将视频/音频传输到云平台。

我可以获得一些与我的要求非常接近的信息。   

通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的 SimpleLinkTmCC3200-OV788参考设计:
 
我要寻找的板完全符合我的要求。  
但是、所提供的源代码示例似乎基于专有操作系统。  
我正在寻找对同一电路板的 Linux 支持、并提供了视频/音频流至云的一些示例。  
在这方面的任何进一步帮助都将是很好的。  

谢谢
Vijay  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    此 TIDC 使用的是 cc3200、因为 cc3200有自己的处理器在运行应用、所以为什么您需要 Linux? 您是否有运行 Linux 的外部处理器?

    此外、这一个不包括任何云连接、但可以添加。

    您可以查看适用于 cc3200的最新 SDK (v1.3.0)以获取更多示例。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    感谢您的快速响应。  

    正如我在前面提到的 SDK 中所理解   的、它使用的是一些专有 RTOS、而所有 RTP/RTSP 都使用这些专有库。  

    我的目的是让电路板在 Linux 上运行、并通过 RTP/RTSP 示例在 Linux 上流式传输视频/音频应用示例、这样我就可以根据我的需要灵活地使用 GPIO 上的其他各种硬件接口来扩展 Linux 应用。

    您能不能指导我找到一些链接、我可以在其中找到此电路板的 Linux 支持。

     http://www.ti.com/tool/tidc-cc3200-video

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    遗憾的是、您已经注意到、此 TIDC 没有 Linux 支持。

    您可以根据需要使用其他 WiLink 芯片组、因此可以使用 Linux 构建它、但它仅包含 WiFi 层(即芯片本身不包含网络堆栈、您需要集成和使用 Linux 网络堆栈)。

    此致、

    Shlomi