This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:已安装器件问题

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/641201/wl1831mod-installed-device-question

器件型号:WL1831MOD

您好!

我们有一位客户(CM)询问该器件在安装到 PCB 上后的组装外观。 组装后、电路板清洁之前、器件应如何显示。 客户未指定清洁流程。 在清洁阶段、这种外观是否会有问题。

谢谢、

Gabe Garza

TI 支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabe、

    它们看起来在模块盖中的一个小开口处圈过、也就是说、根据设计、模块的另一侧实际上有一些其他开口。 请告诉我这是否不能解决他们的问题,并具体说明他们所关心的问题。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、

    非常感谢。

    谢谢、