This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:捕获探头请求数据包 CC3120/CC3220

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/640644/cc3120-capture-probe-request-packets-cc3120-cc3220

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!

我想使用 CC3120/CC3220捕获探测请求数据包。

下面是类似的问题 e2e.ti.com/.../354462

但 CC3120没有监听器示例。 和 CC3120 SDK API 没有 sl_WlanRxFilterSet()函数、如仅 CC3100 SDK sl_WlanRxFilterAdd()函数。

是否可以使用 CC3120 SDK 捕获探头请求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关用例的一些信息?

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要从电话收听 WiFi 广播消息、并从接入点进行响应。
    我想捕获此数据:

    • 报告状态数据的接入点的 MAC 地址。
    • 要报告状态数据的终端客户端设备的 MAC 地址。
    • 客户端和 AP 信号的 RSSI。
    • WPS UIDE
    • SSID

    我认为我可以从探测请求/响应和信标帧包中获取此信息。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现收发器模式可用于捕获所有封装。

    在我的情况下、我只需要 prob 请求和响应。

    是否可以在 RxFilters 模块中应用一些滤波器来仅捕获此类封装?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅下面链接的类似文章
    e2e.ti.com/.../628998

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Michael