This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:哪个 iOS 和 Android 应用?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/642559/cc3200-which-ios-and-android-app

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3120

有3个 iOS 应用程序:

  • TI SimpleLink Starter
  • TI SimpleLink Starter Pro
  • SimpleLink SDK Explorer  

同样、有3个 Android 应用:

  • Simplelink 入门
  • SimpleLinkTmWi-FiRegisteredStarter
  • SimpleLinkTmWi-FiRegisteredStarter Pro

这非常令人困惑。 使用 SmartConfig 配置 CC3200适用于某些应用、但不适用于其他应用。

在哪里可以找到相关文档

  • 哪个应用程序做什么?
  • 每个应用支持哪些器件? 例如  CC3200、CC3220

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI SimpleLink Starter (iOS)和 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredStarter (Android):这是用于配置的旧应用程序。 它支持 CC3100/CC3200配置、但在增强版插件完成配置之前。  

    TI SimpleLink Starter Pro [iOS ]和 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredStarter Pro (Android):这是用于 CC3120/CC3220或用于运行新配置加载项的 CC3100/CC3200的新配置应用。

    SimpleLink SDK Explorer (iOS):用于 展示和扩展 SimpleLink SDK 产品的功能(与配置完全无关)。

    Simplelink Starter (Android):主要用于 Simplelink 传感器标签平台(主要是 BLE)的移动应用。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,您能否单击“这解决了我的问题”按钮,除非您有进一步的问题。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ,完成了!

    应用程序的命名相当令人困惑。 我是否可以建议为应用程序使用更明确的名称并提供有关其描述的信息?

    此应用程序不匹配会危及基于 CC3200的产品演示。