请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WiLink-SW Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD
工具/软件:Linux
您好!
此查询最初发布在 Sitara 处理器论坛上。 有人建议我在这里重新发帖。
两个相关问题(下面是 Q1和 Q2)
Q1:任何版本的 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm 是否包含 WiLink 8.7 SP2? 如果是、哪个 SDK 版本?
(我被告知 WiLink 是一个单独的插件、但我使用的所有 SDK 安装程序都包括 WiLink 驱动程序、固件和相关实用程序。 因此、某些版本的 WiLink 似乎始终与独立 SDK 一同提供。 当我使用通过这些 SDK 安装创建的 SD 卡(无特殊 WiLink8附加组件)时、我的具有 WL1837MOD 的 EVM 工作正常。)
尽管我希望自己保持足够好的状态、但我确实需要在某个项目中使用 WiLink R8.7 SP2。
问题2:如果 WiLink R8.7 SP2需要现有 SDK 安装的特殊补丁、您建议将该补丁应用到哪个 SDK 版本?
提前感谢、
-Marc