This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MODR11 -从外部 MCU 下载.html 文件的简单方法

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3200MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/643103/cc3100mod-cc3100modr11---the-simple-way-to-download-html-files-from-external-mcu

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3200MODUNIFLASH

您好!

我在设计中使用具有外部 MCU 的 CC3100MOD (STM32)。

CC3100MOD 用作 Web 服务器。

在调试原型期间、我使用外部程序 mator (CC3200MOD LAUNCHXL)下载.html 文件。

您能不能推荐在大规模生产期间从外部 MCU 下载.html 文件的简单方法。 或者可能存在另一种简单的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您的确切含义、但在量产线上、您可以通过 Uniflash 使用的 UART 线将文件下载到内部串行闪存。

    请描述您希望在生产线上完成的任务。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../CC3100MOD_Production_Line_Guidewww.ti.com/.../embedded-programming

    BTW... 请勿忘记在生产过程中上传最新的 Service Pack。 尽管 CC3100MOD 随附最新的 Service Pack、但您需要确保已上传最新的 SP。 模块可以是较长的分销商库存时间...

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 Web 服务器包含大约10个文件(html、js、css)。
    使用 Uniflash 是个好主意、但需要额外的程序设备、客户无法使用它来更新 Web 服务器。

    我将尝试更改以下问题:
    如何由最终用户实现 Web 服务器(闪存上的文件)的升级?

    我的器件使用 USB 连接由终端用户更新 MCU (STM32)的固件。

    我想使用 USB 连接来更新 Web 服务器(闪存上的文件)。

    最简单的方法是什么?

    我已阅读:
    processors.wiki.ti.com/.../CC3100MOD_Production_Line_Guide

    并认为"主机编程"适合我。

    我是否需要每次格式化闪存,还是只需使用 SimpleLink sl_FsDel ()为每个文件删除文件?

    您是否有 Web 服务器的"主机编程"示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、您可以使用主机 MCU 更新文件系统上的任何文件。

    您可以使用主机编程示例作为参考。 您只需使用文件系统 API (fs.c/h)即可。

    因此、您可以删除文件、创建新文件并执行所需的任何操作。

    此致、

    Shlomi