This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:2.4GHz WiFi 发射器、带 SSID

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/646126/cc3200-wifi-emitter-at-2-4ghz-with-ssid

器件型号:CC3200

大家好、

我正在设计一个小型低功耗"信标"、以使用 SSID 在2.4GHz 下发射 WiFi 信号。 信标不需要传输任何数据或与任何其他设备通信。 我们的简单应用需要接收器、移动设备来识别信标的 SSID 并测量信标发射的 WiFi 信号强度。 在很大程度上、我们尝试通过使用多厕所和从附近的用户电话测量的大量信号强度来跟踪信标。  

CC3200是否能够发射具有2.4GHz SSID 的 WiFi 信号?

如果是、有人知道信号在开放空间中可以辐射的一般距离吗?

有人对我们要做的事有任何设计建议吗?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    - CC3200是否能够发出具有2.4GHz SSID 的 WiFi 信号?
    请参阅收发器模式 processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Transceiver_Mode (和 www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp 、位于第16章)。

    如果是、有人知道信号在开放空间中可以辐射的一般距离吗?
    这取决于您的射频设计和天线增益。 但我可以说、CC3200在这一点上与其他 WiFi 设备相当。 最大 数据表(www.ti.com/.../getliterature.tsp 、第4.8章)对发射功率进行了说明。

    ——有人对我们要做的事有任何设计建议吗?
    如果 CC3200适合您的应用、我认为您应该购买 CC3200 LaunchPad 并使用 SDK 测试中的收发器模式示例。

    1月