This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:SDIO 读取失败(-16)

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/643152/linux-wl1801mod-sdio-read-failed--16

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1271

工具/软件:Linux

您好!

我已经设置了 WiFi、并尝试使用 PLT 模式。

这就是我得到的:

# calibrator wlan0 plt power_mode on
[1297.049038] wlcore:加电
[1297.176667] MMC_HOST mmc1:总线速度(插槽0)= 26000000Hz (插槽请求400000Hz、实际393939HZ div = 33)
[1297.206845] MMC_HOST mmc1:总线速度(插槽0)= 26000000Hz (插槽请求25000000Hz、实际13000000HZ div = 1)
[1297.577508] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.224
[1297.583668] wlcore:固件在 PLT 模式 PLT_ON (版本8.9.0.0.31)下引导
# calibrator wlan0 wl18xx_plt tune 通道6 0
[1305.625054] wl1271_SDIO mmc1:0001:2:SDIO 读取失败(-16)
[1305.630946] wlcore:警告测试命令失败
[1305.635638] wlcore:warning testmode cmd test failed:-16
命令失败:设备或资源忙(-16)

有人可以帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仅在调用 PLT 模式时看到问题、还是在配置为 STA 并连接到 AP 时看到 SDIO 问题?