主题中讨论的其他器件:CC3120、 CC3100、 AM3359
我有 CC3100 Nonos 端口的工作版本。 但是、当我尝试移植到 CC3120的 Nonos 端口时、我在构建过程中会遇到很多错误。 大多数问题都与信号量和互斥量等操作系统类型有关、 cc_pal.h 文件中甚至引用的 include 目录不存在、例如 ti/drivers/ddl/... 在 SDK 插件中的任何位置都找不到.DPL 目录。
我看到过与 CC3120移植相关的其他帖子、但其中大多数都是旧的、SDK 的更新版本应该可以解决他们的问题。 我使用的是 SDK 的版本1.50.00.38。
我对这些构建错误感到困惑。 我希望该端口在获得正常工作的 CC3100端口后能够顺利运行。 但是。 但事实并非如此。
我确定我的操作有误、因为不像 TI 引用不存在的 include 目录。 此外、我不知道为什么在 Nonos 端口中有对信标和互斥量的引用。 我们是否缺少一些禁用这些函数的#define?
请帮助、因为我花了很多时间尝试使该端口正常工作、我所得到的只是意外错误。