请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD 大家好! )
在 SDK 示例中的"platform.c"文件中、我可以看到以下代码片段:
void Platform_Init()
{
/*启用开关2*/
GPIO_setCallback (Board_BUTTON0、(GPIO_CallbackFxn) Platform_gpioButtonFxn0);
/*启用中断*/
GPIO_enableInt (Board_BUTTON0);
}
//*********
//
//! 简要
//
////*********
void Platform_gpioButtonFxn0 (unsigned int index)
{
//uart_print ("***** 按下 OTA 开关-运行 OTA 过程***** \r\n");
//notifyOtaCommandArrived();
GPIO_clearInt (Board_BUTTON0);
}
这是否意味着主机负责清除中断?
谢谢!