This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:在 SFLASH 中创建写保护区域的方法

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200, CC3220MOD, CC3200MOD, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/639813/cc3200mod-the-way-to-create-a-write-protected-area-in-sflash

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他部件:CC3220SCC3200CC3220MODCC3220MODA

您好!

是否可以在 SFLASH 中创建两种类型的区域、一种是写保护区域、另一种是可读/写可用区域?

此致、

Haruko。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haruko、

    否 CC3200文件系统不支持此功能。 但是、借助新的 CC3220S (F)、您可以使用安全文件获得"相似"功能。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了 OTA 之外、SFLASH 中是否可以防止覆盖到 FW。

    此致、
    Haruko。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haruko、

    否 对于 CC3200MOD、这是不可能的。 固件文件/sys/mcuimg.bin 可从主机重新运行、并且无法保护此文件。 解决方案是使用第二代(CC3220MOD、CC3220MODA)。

    1月