This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3000:C3000补丁下载失败

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/642463/cc3000-c3000-patches-downloading-failed

器件型号:CC3000

您好!

 我有 CC3000简单链路 wifi 模块。 当我下载 v1.12补丁时、代码会在 Wlanstart (2)-> HCI_COMMAND_SEND 中找到。   WiFi_SPI_IRQ 不会变为低电平并 在这里永远等待 。 我的模块编号 LTC 1542055。 我会选择 CC31xx 进行新设计、但对于现有设计、此模块应能使其正常工作。 我批量购买了 cc3000模块用于生产我的产品。使用 cc3300 wifi 模块时、只需下载补丁程序、所有应用 程序都是在两年前构建的。 现在、由于此 WiFi 模块出现问题、生产已停止。因此、请通过您的支持快速解决我的问题。

1)。 我们购买时、模块的 EEPROM 中是否提供了补丁?

2) 2)在哪里可以获得最新版本的修补程序以在 v1.12中进行更改或替换 v1.12?

3) 3) cc3000 wiki 页面已删除、因此请提供正确 的数据链接(如果可用)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的做法是、所有与 CC3000相关的 wiki 页面均已删除。

    让我看看如何继续讨论 CC3000相关主题。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    请尽快帮助我  解决此问题。 识别最新版本 的 CC3000模块中的更改、并告诉我并提供解决方案。

    谢谢、此致

    Chakravarthi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chakravarthi -
    您是否将 MSP430用于主机 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我正在使用带 LPC1225 MCU 的定制板。到目前为止、我已经下载了具有相同板的补丁。 它工作正常、没有任何问题。