器件型号:CC3000
您好!
我有 CC3000简单链路 wifi 模块。 当我下载 v1.12补丁时、代码会在 Wlanstart (2)-> HCI_COMMAND_SEND 中找到。 WiFi_SPI_IRQ 不会变为低电平并 在这里永远等待 。 我的模块编号 LTC 1542055。 我会选择 CC31xx 进行新设计、但对于现有设计、此模块应能使其正常工作。 我批量购买了 cc3000模块用于生产我的产品。使用 cc3300 wifi 模块时、只需下载补丁程序、所有应用 程序都是在两年前构建的。 现在、由于此 WiFi 模块出现问题、生产已停止。因此、请通过您的支持快速解决我的问题。
1)。 我们购买时、模块的 EEPROM 中是否提供了补丁?
2) 2)在哪里可以获得最新版本的修补程序以在 v1.12中进行更改或替换 v1.12?
3) 3) cc3000 wiki 页面已删除、因此请提供正确 的数据链接(如果可用)?