This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:在加载驱动器时配置 WL18xx 天线模式

Guru**** 2429800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/641784/wl1807mod-configuring-wl18xx-antenna-mode-while-loading-driver

器件型号:WL1807MOD

您好!

我们想知道是否可以更改天线模式(MIMO/SISO)
在通过模块参数加载驱动器的同时?

我们正在尝试运行以下命令以更改模式。

SISO 模式:
insmod /lib/modules/2.6.38.8/updates/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko n_ANAICS_5=0 n_ANAICS_2=1 HT_mode=siso20


MIMO 模式:
insmod /lib/modules/2.6.38.8/updates/drivers/net/wireless/ti/wl18xx/wl18xx.ko n_ANICS_5=0 n_ANICS_2=2

但在这两种情况下、我们都得到了相同的日志、表示这两条命令都处于 MIMO 模式。

"[131.080000] wlcore:wl18xx HW:RDL 2、1857 MIMO、PG 2.2 (ROM 0x11)"

如果有任何缺失、请告知我。


此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您需要修改 wl18xx-conf.bin 以指定 SISO/MIMO 模式。
    请参阅此文档 :www.ti.com/.../swra489.pdf

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    非常感谢您的回复。

    我们需要一个确认、
    上述是否是唯一建议用于更改模式的选项?
    我们是否可以假设不能更改模块参数中的模式?

    此致
    Paddu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    请允许我就此提出另一个问题。

    通过查看 wlconf 应用手册、我们了解到了这一点
    默认情况下、HT_MODE=1、SISO40。

    但是、我们的日志显示 MIMO、如下所示。
    [27.950000] wlcore:wl18xx HW:RDL 2、1857 MIMO、PG 2.2 (ROM 0x11)

    在这种情况下、这是否意味着 wl18xx-conf.bin 设置尚未得到反映?
    "/sys/module/wl18xx/parameters "信息是否对查找模式信息不有用?

    此致
    Paddu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、
    wl18xx-conf.bin 中配置的参数决定是否启用 MIMO。 如果需要启用/禁用 MIMO、则需要修改此文件。 请参阅 wlconf 应用手册,打印 wl18xx-conf.bin 转储文件并检查 wl18xx.ht.mode 和 wl18xx.phy.number_for_Assembled_ant2_4的值

    Saurabh