This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:​ 错误软件看门狗中断

Guru**** 2428190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/642149/wl1807mod-error-sw-watchdog-interrupt

器件型号:WL1807MOD

您好!

如果这是一个重复的问题,我很抱歉。
在我们客户的应用中、当 wlan0被启用时、WL18xxMOD 会获得软件看门狗中断。
"收到错误 SW 看门狗中断! 正在开始恢复"
我要附加日志文件 here.e2e.ti.com/.../QA_5F00_WL18xx.xlsx
 
出现此错误后、模块将无法工作、直到被强制复位。
我们想知道软件看门狗中断的可能原因是什么。

我们正在使用非常旧的内核(如下所示)
内核:2.6.38.8
DriverVersion:ol_R8.a6.02
固件版本:FRev 8.2.0.107
FRev 8.2.999.0.135

目前、我们正在根据尝试更新到可能的最新驱动程序版本
在 wiki 页面下、但我们还无法成功进行移植。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_Driver_Debug#Acquire_WL18xx_driver_and_firmware_version

如果对日志文件有任何建议、请告诉我。

感谢您的帮助、

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果对此问题有任何建议、请告知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K2.6是相当旧的内核。 最近发布的 TISDK 基于 K4.9、具有8.7R1 WLAN 驱动程序。
    您可以尝试禁用 ELP。。但是、建议您真正迁移到更新的内核和驱动程序版本。

    在最近的驱动程序中,ELP 可按如下方式禁用:

    echo 0 >/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore/sleep_auth

    谢谢